This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCT8329上的 GUI 软件

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1218557/mct8329a-gui-software-on-mct8329

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件:MCT8329EVMMSP430FR2355

大家好、

客户想知道 MCT8329的 GUI 软件是否只能与官方 MCT8329EVM 开发板配合使用? 如果定制电路板希望使用 GUI 软件、可以实现吗? 主机芯片也使用 MSP430。  

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    MCT8329 GUI 可与客户的定制板配合使用 、以与器件交互。 他们可以使用跳线将 EVM 板连接到器件。 您只需将两个 I2C 引脚和 GND 从 MSP430 (EVM)连接到其定制 PCB。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的支持。

    他们可以使用跳线将 EVM 板连接到器件。 您只需将两个 I2C 引脚和 GND 从 MSP430 (EVM)连接到其定制 PCB。

    这意味着他们仍然需要 EVM 开发板的 MCU、对吗?

    现在我来详细说明一下、因为客户 最终没有 EVM 板、而是购买了样片来快速调试8329。

    谢谢。此致、

    樱桃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    客户可以在其客户电路板上使用 MSP430、但他们需要将 EVM 上的固件编程到其 MSP 中。 他们可以在 EVM 工具页面上找到此固件项目: https://www.ti.com/tool/MCT8329EVM

    这假设与我们 EVM 或一些替代的 USB 转 UART 转换器上的 USB FTDI 设置相同。

    有关如何实现这一点的更多说明、请查看 EVM 用户指南。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    它们使用2355 Launchpad 进行调试。 使用跳线连接到定制8329驱动器板。

    已下载 EVM 固件 MCx83xxEVM_MSP430FR2355_GUI_Firmware、但在编译和下载时、它将提示"工程内的多启动配置"、包括8317、8316和8323、但8329除外。

    在 EVM 用户指南的第7.1节中:"将 dol MCT8329EVM_MSP430FR2355_Firmware_GUI.zip 解压到计算机上的某个位置。"

    文件名不匹配、在选择所有3个文件后、将不会连接 GUI。

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    让我进一步了解这一点、并在本周结束时与您联系。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

     MCx83xxEVM_MSP430FR2355_GUI_Firmware 将适用于用户指南中所述的"MCT8329EVM_MSP430FR2355_Firmware_GUI"。  

    您必须在调试配置中选择 MSP430FR2355 (不是 MCx83xx 器件)

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特