This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:电流限制不起作用

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1216529/mct8316z-current-limit-does-not-work

器件型号:MCT8316Z

我们正在使用 MCT8316Z、并希望限制电机的输出电流。

我们将 ILIM 输入设置为1.25V (AVDD/2-0.4)

且 CSA 增益为1.2V/A

在我的理解下、这应该会将电机电流限制为1A。(根据第8.3.12节)

我将示波器放在其中一个电机相位上、甚至可以在相位上看到6安培(PWM 为50-60%)

(更不用说我们烧毁了4个电机)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iiran:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在下一周结束前提供有关这方面的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iiran:

    我们将进一步研究此问题、并很快为您提供响应。  

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iiran:

    在此器件的 SPI 型号中、MCT8316Z、 CSA_GAIN 不能按照设计进行配置、数据表中提到这方面的错误。  

    固定值为0.15V/A、与硬件器件版本相同。

    此致!
    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iiran:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特