This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:C 相设置电压与 A 相和 B 相不同

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227258/drv8323-phase-c-setting-voltage-not-same-as-phase-a-an-phase-b

器件型号:DRV8323

尊敬的专家

如下图所示、在校准图中的 A、B 和 C 相后、没有电流时、将增益设置为20V/V 此时,输出电压值 SOA 和 SOB 为1.615V(VCC/2),但 SOC 偏差更大1.60V,请确认是否需要寄存器配置或其他原因导致 C 相采集电流出现较大偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您发送编修。 在为每个阶段校准 CSA 时、应将 CSA 控制寄存器的位2、3和4设置为值1。 如果已经这么做了、由于电压漂移会降低测得的电压、测得的电压仍有可能不是基准电压的一半。 如果您对此主题还有其他问题、敬请告知。

    此致!

    Davis