请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 尊敬的专家
如下图所示、在校准图中的 A、B 和 C 相后、没有电流时、将增益设置为20V/V 此时,输出电压值 SOA 和 SOB 为1.615V(VCC/2),但 SOC 偏差更大1.60V,请确认是否需要寄存器配置或其他原因导致 C 相采集电流出现较大偏差。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家
如下图所示、在校准图中的 A、B 和 C 相后、没有电流时、将增益设置为20V/V 此时,输出电压值 SOA 和 SOB 为1.615V(VCC/2),但 SOC 偏差更大1.60V,请确认是否需要寄存器配置或其他原因导致 C 相采集电流出现较大偏差。