请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8702-Q1 主题中讨论的其他器件: DRV8706-Q1、DRV8245-Q1
您好!
我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我正在研究以下规格的产品。
我更喜欢 DRV8702-Q1和 DRV8706-Q1。
不过、我无法判断上述器件是否可以以8us 为增量更改脉冲宽度。
请告诉我您对此有何看法。
(规范)
MOSFET 侧输入电压:DC12至 DC24V (MAX35V)
大约20A 电流流过电路、因此外部 MOSFET 类型更好。
需要短路预防功能
PWM:周期400us。 不过、脉冲宽度以8us 为增量变化。
此致、