This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:选择电机驱动器

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1, DRV8702-Q1, DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1217899/drv8702-q1-selection-of-motor-driver

器件型号:DRV8702-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8706-Q1、DRV8245-Q1

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我正在研究以下规格的产品。
我更喜欢 DRV8702-Q1和 DRV8706-Q1。
不过、我无法判断上述器件是否可以以8us 为增量更改脉冲宽度。
请告诉我您对此有何看法。

(规范)
MOSFET 侧输入电压:DC12至 DC24V (MAX35V)
大约20A 电流流过电路、因此外部 MOSFET 类型更好。
需要短路预防功能
PWM:周期400us。 不过、脉冲宽度以8us 为增量变化。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这是新设计、请考虑 DRV8706-Q1。  DRV8245-Q1等集成式器件可以处理这些峰值电流、但运行电流可能会导致热问题。  请提出建议并尝试了解运行电流。  我怀疑20A 是堵转电流规格。   

    PWM 在外部设置。  8us PWM 也可以作为最小脉冲宽度、8us 的增量也可以。   

    此致、

    Ryan