主题中讨论的其他器件:DRV8432
您好!
我叫 Javier、
我们有一个系统可以根据 DRV8432DKDR 控制"220Vca/50Hz"的两个光信号。
技术数据
VREG = 3、34V
VDD = 12V
PVDD_A = PVDD_B = 21V 至27V 的 VCC
PVDD_C = PVDD_D = 21V 至27V 的 VCC
M1=M2=M3 = GND (模式1 => 2全桥模式运行)
OC 调节电阻值= 27k (9.7A)
PWM 由微控制器控制:
- 信号 PWM_A、PWM_B =>"控制光信号1"
- 信号 PWM_C、PWM_C =>"控制光信号2"
具有96KHz 振幅和3.3V 振幅的 PWM。
输出
- 输出 OUT_A 和 OUT_B 被连接至一个 LC 滤波器、然后连接至一个变压器(18VcA/220Vca)
- 输出 OUT_C 和 OUT_D 连接到 LC 滤波器、然后连接到变压器。 (18VcA/220Vca)
问题
问题是、我们已经生产了100个器件并在现场安装了一些器件、并且我们已经检测到随着时间的推移 DRV8432停止工作。 具体而言、当 DRV8432停止工作时、PWM_X 和 GND 输入之间的阻抗约为2至3欧姆。
我们还面临一个额外的问题、即我们目前没有 DRV8432的备件、据我们的经销商称、我们直到今年10月才会收到所购买的器件。
如果您能指导我们了解 DRV8432性能下降的可能原因、并以此尝试在尽可能短的时间内解决问题、我们将不胜感激。
在仔细分析我们的设计之后、我们为您编写了一份假设的设计错误列表、以便了解您是否能够告诉我们 DRV8432停止工作的原因。
可能的原因1:
我们的指示灯信号可以固定或闪烁。 当闪烁600ms ->打开和600ms ->关闭时。 当信号处于闪光灯模式时、在开启状态的开头:我们已经检测到输入退化的可能原因:
- 有一个时间(10us ),其中 PWM_A、PWMB 和/RESET_AB 信号为"高"。
- 这是否是 DRV8432性能下降的原因?
Ilustratión PWM_A、PWMB 和/RESET_AB 信号为"高电平"、其中:


可能的原因 2:
在微控制器生成的 PWM 信号中、它是0-3.3V、但我们已经检测到可能存在一些高达3.6V 的峰值电压。 根据数据表、PWM_x 与 GND 之间的 Vmax = Vreg+0.5V、如果我们的 Vreg=3.34V、则 Vmax = 3.84V。
- 这些电压尖峰是否可能太高?
- 是否需要插入抑制器?
可能的原因3:
注释说我们犯了一个小错误、理论上不应影响 DRV 的完整性、我们已将配置引脚(M1、M2和 M3)设置为 GND 而不是 AGND。

- 此误差是否会导致 DRV8432输入恶化?
可能的原因4:
从微控制器的 PWM-X 输出到 DRV8432的 PWM_X 输入、我们串联了一个0欧姆电阻器。
- 您是否建议放置一个值为22欧姆或以上的电阻器?
可能的原因5:
OC 调节电阻器值= 27k (9.7A)、尽管我们没有看到输出恶化的迹象、但我们将更改为47k (5.8A)
还有我们可能错过的其他任何原因吗?
非常感谢您提供的宝贵帮助
Javier López í a.