主题中讨论的其他器件:DRV8301、
我将 drv8301rs 用于 BLDC 电机驱动器应用、未使用内部电流感应放大器。 该 drv8301具有高达6V 至60V 的电压。 现在、如果我尝试驱动三相、则仅当低于20V 两相时、它才会正常工作。此 drv8301栅极不会驱动三相。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 drv8301rs 用于 BLDC 电机驱动器应用、未使用内部电流感应放大器。 该 drv8301具有高达6V 至60V 的电压。 现在、如果我尝试驱动三相、则仅当低于20V 两相时、它才会正常工作。此 drv8301栅极不会驱动三相。
尊敬的 Veerapandiyan:
感谢您在电机驱动器论坛发帖!
请参阅第6节。 以下常见问题解答的未使用 CSA、以验证是否正确处理未使用的 CSA: [FAQ]调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南。
[quote userid="545048" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208803/drv8301-q1-current-sense-amplifier 通过以下20 v 只能工作在20V 以上2相只能驱动如果我尝试驱动3相这 drv8301门不能驱动需要澄清的是、您是否说过当 PVDD 高于20V 时、器件可以正常工作、但当 PVDD 低于20V 时、一次只能驱动2相?
请注意、您是否正在为新项目评估 DRV8301? 如果是、我建议使用较新的器件、尤其是您使用的 DRV8301-Q1汽车类型号当前为 NRND (不推荐在新设计中采用)。
此致!
~Alicia
您好、Alicia
比 PWM 信号高20V、器件持续重启。
20V 以上、且 PWM 控制器正常工作。
下面随附了原理图 pdf