This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-Q1:电流检测放大器

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208803/drv8301-q1-current-sense-amplifier

器件型号:DRV8301-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8301

我将 drv8301rs 用于 BLDC 电机驱动器应用、未使用内部电流感应放大器。 该 drv8301具有高达6V 至60V 的电压。 现在、如果我尝试驱动三相、则仅当低于20V 两相时、它才会正常工作。此 drv8301栅极不会驱动三相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerapandiyan:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    请参阅第6节。 以下常见问题解答的未使用 CSA、以验证是否正确处理未使用的 CSA: [FAQ]调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南

    [quote userid="545048" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1208803/drv8301-q1-current-sense-amplifier 通过以下20 v 只能工作在20V 以上2相只能驱动如果我尝试驱动3相这 drv8301门不能驱动

    需要澄清的是、您是否说过当 PVDD 高于20V 时、器件可以正常工作、但当 PVDD 低于20V 时、一次只能驱动2相?

    请注意、您是否正在为新项目评估 DRV8301? 如果是、我建议使用较新的器件、尤其是您使用的 DRV8301-Q1汽车类型号当前为 NRND (不推荐在新设计中采用)。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia

    我们现在面临的问题是、在 DRV8301中、三个相在20V 以下和20V 以上情况下正常运行、只有两相正常运行。 当第三相导通时、栅极驱动器将关断所有 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia

         任何更新。 我还在等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerapandiyan:

    对延迟回复深表歉意。 发生这种情况时、您是否注意到任何故障、如果注意到、您可以分享可能发生的故障?

    好的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

      所有三相在低于20V 但高于20V 时均能正常工作三栅极不工作会自动重新启动整个电路。  原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerapandiyan:

    为了帮助了解可能导致此情况发生的原因、该器件上以下寄存器的状态是什么:

    • 状态寄存器1 (地址:0x00)
    • 状态寄存器2 (地址:0x01)

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia

           低于20V 时、我正在读数

    寄存器1 (0x00=0x0000)
    寄存器2 0x01=0x0001  

    在 20V 以下的无故障情况下、整个电路会在20V 以上重新启动、完全正常工作、原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerapandiyan:

    当 PVDD 高于20V 时、即您提到三个相中只有两个可以工作时、对应的寄存器值是什么?

    注单、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia

    可以。  3阶段不工作什么原因艾丽西亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerapandiyan:

    我询问在三个相位中只有2个正常工作时寄存器的值是什么的原因、是希望已经标记了一个故障、这将为我们提供一个指示可能出现了什么问题的指示器。 目前、您仅为我提供了器件工作时的这些寄存器值、 您之前说过 PVDD 低于20V 时的值。  

    当 PVDD 高于20V 时、寄存器1和2的状态是什么?

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alicia

     未解决的问题  

     当 PVDD 高于20V 时、寄存器1和2的状态是什么?

    回答:

         超过20V 的控制器会自动重新启动。 如何读取 您告诉的1和2寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerapandiyan:

    为了澄清、当您看到器件 重新启动时、是否只是一次初始情况、因为 PVDD 增加到20V 以上? 还是 PVDD 大于20V 时、器件会持续重启?  

    您能否更详细地描述该行为或分享 展示该重启行为的器件必要波形(即、该器件的哪些行为可得出器件正在重启的结论)?

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia
         比 PWM 信号高20V、器件持续重启。

        20V 以上、且 PWM 控制器正常工作。

         下面随附了原理图 pdf

        e2e.ti.com/.../7563.BLDC_5F00_DRIVER_5F00_DRV8301.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerapandiyan:  

    我们的团队今天在美国度假时不在办公室、但下周会重新上任。  

    届时、请预计回复会延迟、但我们会尽可能方便地回复您对问题进行评论。  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerapandiyan:

    这种情况发生时、您是否注意到 nFAULT/nOCTW 引脚被拉至低电平?  

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerapandiyan:  

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

     问题是电路图关闭这个线程谢谢

    此致

    Veerapandiyan V