主题中讨论的其他器件:DRV10983
我将 DRV10983用于吊扇应用。 我已经调整了电机并开始仅在开环中运行。 电机以对齐方法启动并平稳启动、一旦风扇 rpm 接近打开至闭环阈值、电流形状就不平滑。 禁用闭环。 我已经尝试更改 BEMF 常数、仍然是一样的。
这可能是什么原因?
这是波形。 开环到闭环阈值速度下的电流不平滑。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 DRV10983用于吊扇应用。 我已经调整了电机并开始仅在开环中运行。 电机以对齐方法启动并平稳启动、一旦风扇 rpm 接近打开至闭环阈值、电流形状就不平滑。 禁用闭环。 我已经尝试更改 BEMF 常数、仍然是一样的。
这可能是什么原因?
这是波形。 开环到闭环阈值速度下的电流不平滑。



以下是 SysOpt9 (地址= 0x2B)值为0x4D 时的波形。

以下是 SysOpt9 (地址= 0x2B)值为0x0D 时的波形。


通道3是 FG 引脚输出、通道2是 U 相电流波形。
我配置的寄存器为:
MOTOR_PARAM1 0X4B
MOTOR_PARAM2 0x5D
MOTOR_PARAM3 0X2A
SYS_OPT1 0x40
SYS_OPT2 0XA8.
SYS_OPT3 0xFE
SYS_OPT4 0x60
SYS_OPT5 0XE9.
SYS_OPT6 0x0F
SYS_OPT7 0X69
SYS_OPT8 0x0F
SYS_OPT9 0X4D.