This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983-Q1:DRV10983 -开环误差

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215706/drv10983-q1-drv10983---open-loop-error

器件型号:DRV10983-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV10983

我将 DRV10983用于吊扇应用。 我已经调整了电机并开始仅在开环中运行。 电机以对齐方法启动并平稳启动、一旦风扇 rpm 接近打开至闭环阈值、电流形状就不平滑。 禁用闭环。 我已经尝试更改 BEMF 常数、仍然是一样的。

这可能是什么原因?  

这是波形。 开环到闭环阈值速度下的电流不平滑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。 在开环中运行电机的目的是什么? 在开环中、换向是盲目完成的、而不跟踪 BEMF 过零。 您是否尝试过启用闭环? 您是否能够使电机在闭环中旋转、或者您是否看到触发了任何故障? 如果您发现故障被触发、您能否与电机参数和器件配置/寄存器设置共享故障代码?  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishnu。

    我正在调节电机、因此最初根据调整指南、我将在开环中运行。 BLDC 风扇的最大速度(Hz)为50Hz。 我以相当高的 open2ClThr 速度运行电机。 我能够转换为闭环。 但我无法找到导致开环中出现电流形状的原因。

    根据调优指南、这应该是当前形状。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandesh、

    您能否检查共享的振荡相电流波形是在开环还是闭环期间? 在开环期间、我们预计会看到在开环电流寄存器中配置的恒定相电流。 我认为振荡相电流是在闭环中看到的。 是否可以将 FG 配置为"仅闭环"并绘制 FG 和相电流?

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 我将与您分享这些波形。 但是、地址为0x2B 的 SysOpt9寄存器中加载了一个值0x3D。 这意味着、我将在开环中运行它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 SysOpt9 (地址= 0x2B)值为0x4D 时的波形。

    以下是 SysOpt9 (地址= 0x2B)值为0x0D 时的波形。

    通道3是 FG 引脚输出、通道2是 U 相电流波形。

    我配置的寄存器为:

    MOTOR_PARAM1  0X4B  
    MOTOR_PARAM2  0x5D  
    MOTOR_PARAM3  0X2A  
    SYS_OPT1         0x40  
    SYS_OPT2         0XA8.  
    SYS_OPT3         0xFE  
    SYS_OPT4         0x60  
    SYS_OPT5         0XE9.  
    SYS_OPT6         0x0F  
    SYS_OPT7         0X69
    SYS_OPT8         0x0F  
    SYS_OPT9         0X4D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    感谢您分享这些图表。 看起来风扇上的负载变化很大、这会导致电流过冲。 启用闭环时会发生什么情况? 您是否可以将 SysOpt9编程到0x4C 并共享 FG 和相电流图?

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是切换到闭环后的波形。 SysOpt9寄存器值0x4C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    我觉得这很正常。 由于闭环电流高于开环电流、您可能会略微增大开环电流。

    此致、

    Vishnu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你!

    DRV10983中的下一个 OpenLCurrent 选项为1.6A、该值对于我的电机而言很高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandesh、

    是的、1.6A 可能很高。 我会建议使用电流配置、并且在查看相电流时看不到任何问题。

    此致、

    Vishnu