你好
我正在设计三相电机驱动器。 我使用的是 DRV8328和原理图、如下所示。 我有一个问题、那就是使用48V 电源时、DRV8328和 MOSFET 很热、即使在 我没有连接到电机的情况下也是如此。
INHx 和 INLx 之间有较长的死区时间、因此不会有击穿电流。
这就使 MOSFET 变得非常热、在空载高达65oC 的条件下也是如此。DRV8328也很热(~60oC)
我已尝试增加 MOSFET 的栅极电阻器、但没有改善。
我的上一版本(相同的死区时间和相同的功率 MOSFET 电路)使用其他驱动器、不存在该问题。
那么、应该怎么做才能冷却 MOSFET 和 DRV8328。 请向我推荐一个解决方案。
谢谢。
BRGs.