This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:DRV8328和 MOSFET 中的过热问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1213216/drv8328-heat-problem-in-drv8328-and-mosfet

器件型号:DRV8328

你好

我正在设计三相电机驱动器。 我使用的是 DRV8328和原理图、如下所示。 我有一个问题、那就是使用48V 电源时、DRV8328和 MOSFET 很热、即使在 我没有连接到电机的情况下也是如此。  

INHx 和 INLx 之间有较长的死区时间、因此不会有击穿电流。

这就使 MOSFET 变得非常热、在空载高达65oC 的条件下也是如此。DRV8328也很热(~60oC)

我已尝试增加 MOSFET 的栅极电阻器、但没有改善。  

我的上一版本(相同的死区时间和相同的功率 MOSFET 电路)使用其他驱动器、不存在该问题。

那么、应该怎么做才能冷却 MOSFET 和 DRV8328。 请向我推荐一个解决方案。

谢谢。

BRGs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

    您能告诉我您正在使用的 MOSFET 的器件型号吗? 我无法 在原理图上输入 MOSFET 器件型号。

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua。

    我使用2个差分部分。 第一个: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DMT12H007LPS.pdf

    另一家公司 :https://www.lcsc.com/product-detail/MOSFETs_HUAYI-HYG025N06LS1C2_C2827231.html

    两者都很热、但第一个温度高于约8oC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

    我们有一些资源可以帮助您解决此问题。

    我们有关 调试 BLDC 电机驱动器中的常见问题解答的第3节 提供了一些有关如何解决过热问题的建议。  

    我们有一个  适用于 DRV8328的栅极电阻计算器工具、您可以使用它为您的系统找到最佳的栅极电阻器。

    如果您尚未阅读这些资源、请在我 进行进一步调查的同时查看这些资源。  

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

    1. 您使用的其他哪些驱动器没有出现此发热问题?
    2. 您能否在器件正常运行期间为我提供 PVDD 的捕获信息?  
    3. 您能提供一切正常运行但不发送 PWM 的温度吗?
    4. 您能 在发送 PWM 的同时提供一切运行时的温度吗?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Johua。  

    1.我使用了 TMC6200、但没有出现过热问题

    2.这是 PVDD 的捕获

     

    3.没有 PWM 时的温度:DRV8328:38oC。 MOSFET1 (DMT12H007LPS) 35oC。 MOSFET2 (HYG025N06LS1C2) 35oC (室温30oC)

    4.有 PWM 时的温度(空载、电路板开启10分钟):DRV8328:62.5oC。 MOSFET1 (DMT12H007LPS) 67oC。 MOSFET2 (HYG025N06LS1C2)  60oC

    这是半桥 MOSFET 栅极的电压。 (yeallow :mosfet 低侧、紫色:高侧)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了它们,但没有什么符合我的问题。

    我已经使用了 栅极电阻计算器工具 、但这无助于解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

    我需要一些时间来与我的团队协商这个问题。 我的 目标是 最晚在一周结束前给您回复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

      当高侧 FET 被启用时、低侧和高侧 FET 之间似乎会出现一些寄生耦合。 这可能是您的发热源。 我知道您已经尝试过增大栅极电阻来解决问题、但是您能否再次尝试增大栅极电阻、直到该尖峰 不再出现、如图中红色圆圈所示?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我怀疑温度升高可能是由 CSA 的 RC 输入滤波器引起的开关损耗引起的。 我会将 R19、R23等值增大100倍左右、并相应地降低电容 C23、C25、C26等值。 在未连接电机的情况下、断开上述所有电阻以进行测试可能是值得的。

    此致、

    Grzegorz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:  

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew