请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8311HEVM 大家好、
我需要有关以下查询的帮助:
我的团队正在使用 Dewalt 钻机(DCD709C2)的20V 无刷电机。 由于这是一个电钻的组件、我们不知道电机的确切规格。 我们已经对其进行了测试、将转矩常数近似为0.0265 Nm/A
使用 GUI 设置电机时、我们遵循 Insta-SPIN-FOC 设置指南中的所有步骤。 GUI 可以识别电机、但当我们尝试使其旋转时、电机什么也不做。
下面是尝试使电机旋转时的结果屏幕截图。

如果您需要更多信息、请告诉我
此致、
Marvin Arcangel
德州仪器|客户支持