This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311HEVM:电机不旋转

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1213207/drv8311hevm-motor-does-not-spin

器件型号:DRV8311HEVM

大家好、

我需要有关以下查询的帮助:

我的团队正在使用 Dewalt 钻机(DCD709C2)的20V 无刷电机。 由于这是一个电钻的组件、我们不知道电机的确切规格。 我们已经对其进行了测试、将转矩常数近似为0.0265 Nm/A

 使用 GUI 设置电机时、我们遵循 Insta-SPIN-FOC 设置指南中的所有步骤。 GUI 可以识别电机、但当我们尝试使其旋转时、电机什么也不做。

 下面是尝试使电机旋转时的结果屏幕截图。

 

如果您需要更多信息、请告诉我

此致、

Marvin Arcangel
德州仪器|客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我需要就该问题咨询我的团队。 我最晚将在星期四通过 EOD 与您联系。

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    在软件识别电机时、电机是否正常旋转?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew