主题中讨论的其他器件:DRV8353
尊敬的专家:
我在使用新型无刷电机驱动器时遇到了一个非常大的问题。
安装一个 DRV8353FH 驱动器、MOSFET 为 SIR584DP-TI-RE3。 电源设置为+36VDC (来自电池组)。
我已经在其他项目中与其他 MOS 一起使用此原理图、并且都可以使用多年。
现在、我换到了一个新的(4层) PCB、...驱动器开始以错误的方式老化@每次"快速"加速/减速(...通过固件斜升/斜降进行管理)。
我很困惑。 我在1天内燃烧了6件。
驱动器启动正常、电机开始旋转、几个(有时是一个/两个)斜升/斜降后、电机停止、驱动器开始加热。 吸收的电流变为120mA @ 36Vdc (或多或少)、nFAULT 信号会下降。 如果禁用驱动器、nFAULT 将恢复为1、而电流吸收的恢复正常。 当我重新启用驱动器时、nFAULT 会立即恢复为0、并且 DRV8353会重新启动以发热。 死区时间设置为800ns (来自固件)。
这些是原理图:
这是 PCB 布局(请注意蓝线中的接地切断):
发生故障后、VGLS 引脚上的电压会接近2V。 我还测量了所有引脚的阻抗、并找到了仅 VGLS 引脚上的奇怪值 (相对于 GND):2k63 (不良引脚)、~1M (新值)。 其他的或多或少等于良好的 DRV8353。
通过1R 电阻栅极、IDRIVE 设置为50/100mA (0R 连接到 IDRIVE 引脚上的 GND)。
从原理图中可以看到、主线路上有 TVS 保护。
旧(良好) PCB 和新 PCB 之间的唯一区别是 MOSFET。 此外、我还在每个分流器中省去了一个小串联滤波器(10R 串联+ 1nF)。
我该怎么办?
感谢你的帮助。