This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:如何选择合适的 MOSFET?

Guru**** 2589085 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18532Q5B, DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215881/drv8701-how-to-choose-a-right-mosfet

器件型号:DRV8701
主题中讨论的其他器件:CSD18532Q5B

您好、TI 团队:

我们所选的 MOSFET 正面临一个问题。

几年前、我们购买了一个 MOSFET、它在我们当地购买的评估板上。 它具有 MOSFET NCE40H12K。 (D2PAK)

这对我们来说非常有效、我们没有遇到任何问题。

由于元件市场的流行病和短缺、我们决定 从同一家供应商购买这款 MOSFET、但这次该批次未能正常运行。

观察到浇口上的脉冲、但驾驶员无法运行电机。 我们不知道脉冲之间的差异是什么。 我们很难确定哪一个参数在这里可能会有所不同。

我们选择另一个规格类似且起作用的 MOSFET。  SQR50N04-3m8我们获得了这些样本,并测试和运行良好。 与此相关的一个大问题是它是反向安装。 而我们的 PCB 并不适合这种情况。 但我们在生产过程中将其用于紧急备份。

TI 评估板使用另一个 MOSFET CSD18532Q5B、它的封装也不同、不适合我们、因为其中一些器件已经投入使用、我们需要库存。

我们的电机规格

电机电压:24V

最大电机电流:6A (机制中摩擦时的峰值)、3A (持续5秒)

失速条件:在峰值电流达到1秒失速时禁用电机。

Question:

1.为 DRV8701选择 MOSFET 时、我们要关注的规格是什么?

2.我已经对上面讨论的 MOSFET 做了对比图。 大多数规格是相似的、但 TD (ON)和 TD (OFF)以及上升和下降是不同的。 这些参数是否重要? 如果是这样、根据问题1、如果有关此选择的参考指南有所帮助。

参数 新选择的 SQR50N04-3m8 已针对 NCE40H12K 年份进行测试 TI 评估 CSD18532Q5B
类型 N 沟道 MOSFET N 沟道 MOSFET N 通道 PWR MOSFET
VDS (v) 40. 40. 60.
Vgs 10v 时的 Rds (导通) 0.0038. 0.0036 ~ 0.004 0.0033~0.0043
ID (A) 50. 120 172.
热性能 TO-252修订版 TO-252. 8VSONP
VGS (th)(v) 2.5~3.5 1.2 ~ 2.5 1.5 ~ 2.2
td (on) ns. 11 ~ 16. 15. 5.8.
td (off) ns 34 ~ 51. 52. 22.
上升时间 ns 5 ~ 8. 18. 7.2.
下降时间 ns 9 ~ 14. 23. 3.1.
脉冲电流 A 200 120 400
正向 V VSD 0.9 ~ 1.5 1.2. 0.8 ~ 1

3.根据  CSD18532Q5B MOSFET 规格,我正在浏览 Digikey 并找到类似的 MOSFET,它看起来也很有希望,但直到我知道我们会怀疑哪些参数。

https://www.digikey.in/en/products/detail/infineon-technologies/IRFS7530TRLPBF/4772499

此致、

MACCJAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Macjan、

    Unknown said:
    1. 为 DRV8701选择 MOSFET 时、需要注意的规格是什么?

    数据表的第8.2.1.2节提供了关于选择正确 MOSFET 的详细指南。 使用数据表中提供的公式仔细检查 FET 的参数是否可接受。 要检查的主要参数是 Qg (总栅极电荷)、因为它直接影响 MOSFET 打开或关闭的速度。

    Unknown said:
    2. 我已经制作了我在上面讨论的 MOSFET 之间的比较图。 大多数规格是相似的、但 TD (ON)和 TD (OFF)以及上升和下降是不同的。 这些参数是否重要? 如果是这样,按照问题1,则此选择的参考指南将有所帮助。

    上升时间和下降时间主要受 FET 的总栅极电荷(Qg)和栅极驱动灌电流/拉电流(IDRIVEx)的影响。 数据表中的公式给出了该关系。  请参考此 应用手册 、了解我们的智能栅极驱动器如何工作、以及在设计电路时需要考虑哪些 MOSFET 参数。

    Unknown said:
    3. 根据  CSD18532Q5B MOSFET 规格、我正在 DigiKey 上浏览、发现了看起来也很有希望的类似 MOSFET、但直到我知道我们会怀疑哪些参数。

    请参考我的答复您的问题(1)。 首先检查 FET 是否兼容。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    谢谢你的详细答复。

    根据8.2.1.2、我找到了关于我们硬件的下列细节。 根据数据表、使用了40kHz。 但在本例中使用了8.96khz。

    VM (V)(12V ~ 24V) 18. (标称值)
    Fpwm Hz 8960. 8.96khz 的环路架构
    每个虚拟机的 Ivcp (ma) 0.012.  针对标称 VM (数据表)
    根据计算要求 Qg (c) 1.33929E-06 1339.29nC.
    根据 calc 强制值 Qg c 6.69643E-07. 669.64nC

    依据 SQR50N04-3m8

    根据以上详细信息、与其他三个 MOSFET 相比、IRFS7530的开机/关机延迟非常大。 但根据 Qg 的最大计算结果、这是在范围内。 问题是  

    1.这个范围1339nC 是正确的计算?

    2. 8.96khz 是否适合驱动电机?

    参数 新选择的 SQR50N04-3m8 已针对 NCE40H12K 年份进行测试 TI 评估 CSD18532Q5B 新选择的 IRFS7530TRLPBF
    类型 N 沟道 MOSFET N 沟道 MOSFET N 通道 PWR MOSFET

    强大的 IRFET

    VDS (v) 40. 40. 60. 60.
    Vgs 10v 时的 Rds (导通) 0.0038. 0.0036 ~ 0.004 0.0033~0.0043 0.00165~0.002.
    ID (A) 50. 120 172. 195.
    热性能 TO-252修订版 TO-252. 8VSONP TO-252.
    VGS (th)(v) 2.5~3.5 1.2 ~ 2.5 1.5 ~ 2.2 2.1~3.7
    td (on) ns. 11 ~ 16. 15. 5.8. 52.
    td (off) ns 34 ~ 51. 52. 22. 172.
    上升时间 ns 5 ~ 8. 18. 7.2. 141.
    下降时间 ns 9 ~ 14. 23. 3.1. 104.
    脉冲电流 A 200 120 400 760.
    正向 V VSD 0.9 ~ 1.5 1.2. 0.8 ~ 1 1.2.
    QG (nC)预期强制衰减<669nC 70~105 μ A 75 44. 274~411 μ A
    Qgd (常闭) 13. 17. 6.9. 83.

    此致、

    MACCJAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Macjan、

    数据表中使用的40kHz 是电流调节可切换的最高频率。 因此、DRV8701只能支持 Qg < 200nC 的 FET。

    1. 此范围1339nC 的计算正确吗?

    如果您计划在行驶档和制动器(慢速衰减)之间运行、则该计算结果是正确的。 如果您希望在驱动和强制快速衰减模式下运行、则范围为1/2或670nC。  注意  这些计算值大于我们的器件可支持的最大值、即200nC。 不过、这是最大值、您选择的所有 FET 都低于该值。 但新选择的 FET 高于200nC。 我认为这可能是失败的原因。  一项快速测试是将 IDRIVE 设置为允许的最大值。 较高的 IDRIVE 会缩短上升/下降时间。  我认为、由于栅极电荷更高、新的 FET 需要更长的时间才能完全增强和导通。 更快的 IDRIVE 会导致 FET 更快地穿过其米勒区域、从而缩短导通和 上升时间。 这可能有助于解决您的问题。 如果可行、请告诉我。

    2. 驱动电机是否可以使用8.96khz?

    从驾驶员角度来看、这没问题。 频率将影响可使用的最大栅极电荷。

    有关后续调试的建议:

    1. 将 IDRIVEx 增加到最大值
    2. 选择具有较低栅极电荷(如果(1)不会导致成功结果)的 FET

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

     我在 DigiKey 上搜索的带黄色标记的 MOSFET、其中4个按旧工作电压的额定值显示为近似值。

    请告知我 选择的 MOSFET 是否符合要求的规格、因为 Qg <200nC

    参数 新选择的 SQR50N04-3m8 已针对 NCE40H12K 年份进行测试 TI 评估 CSD18532Q5B MCU110N06YA-TP FDD86367 DMTH6004SK3-13. IPD90N06S407ATMA2
    类型 N 沟道 MOSFET N 沟道 MOSFET N 通道 PWR MOSFET N 沟道 MOSFET 电源沟道 N 沟道 MOSFET N 沟道增强模式 MOSFET Optimos3功率 MOSFET
    VDS (v) 40. 40. 60. 60. 80 60. 40.
    Vgs 10v 时的 Rds (导通) 0.0038. 0.0036 ~ 0.004 0.0033~0.0043 0.0032~0.0044 0.0033~0.0042 0.003~0.0038 0.0039~0.0049
    ID (A) 50. 120 172. 110 100 100 90
    热性能 TO-252修订版 TO-252. 8VSONP TO-252-3 TO-252-3 TO-252-3 TO-252-3
    VGS (th)(v) 2.5~3.5 1.2 ~ 2.5 1.5 ~ 2.2 1.2~2.5 2~4 μ A 2~4 μ A 1.2~2 μ A
    td (on) ns. 11 ~ 16. 15. 5.8. 23. 20. 13.2. 9.3.
    td (off) ns 34 ~ 51. 52. 22. 80 80 31. 37.
    上升时间 ns 5 ~ 8. 18. 7.2. 23. 49. 11.7. 5.4.
    下降时间 ns 9 ~ 14. 23. 3.1. 25. 16. 12. 6.
    脉冲电流 A 200 120 400 450 110 150 400
    正向 V VSD 0.9 ~ 1.5 1.2. 0.8 ~ 1 0.9~1.2 1.3. 0.9~1.2 0.92~1.2
    QG (NC)预期强制衰减< 100nC 70~105 μ A 75 44. 90 88 95.4.

    78

    Qgd (常闭) 13. 17. 6.9. 13. 14. 20.4. 6.1.

    使用最大值的 IDRIVE 电流。

    在本例中、这是 Idrive 电阻器的选择。

    此致、

    MACCJAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Macjan、

    FET 符合 FET 要求。

    使用最大值的 IDRIVE 电流。

    在本例中、这是 Idrive 电阻器的选择。

    [/报价]

    您需要将 R_IDRIVE 设置为68kΩ Ω(150mA)、以便上升时间达到最长。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特