Other Parts Discussed in Thread: CSD18532Q5B, DRV8701
主题中讨论的其他器件:CSD18532Q5B、
您好、TI 团队:
我们所选的 MOSFET 正面临一个问题。
几年前、我们购买了一个 MOSFET、它在我们当地购买的评估板上。 它具有 MOSFET NCE40H12K。 (D2PAK)
这对我们来说非常有效、我们没有遇到任何问题。
由于元件市场的流行病和短缺、我们决定 从同一家供应商购买这款 MOSFET、但这次该批次未能正常运行。
观察到浇口上的脉冲、但驾驶员无法运行电机。 我们不知道脉冲之间的差异是什么。 我们很难确定哪一个参数在这里可能会有所不同。
我们选择另一个规格类似且起作用的 MOSFET。 SQR50N04-3m8我们获得了这些样本,并测试和运行良好。 与此相关的一个大问题是它是反向安装。 而我们的 PCB 并不适合这种情况。 但我们在生产过程中将其用于紧急备份。
TI 评估板使用另一个 MOSFET CSD18532Q5B、它的封装也不同、不适合我们、因为其中一些器件已经投入使用、我们需要库存。
我们的电机规格
电机电压:24V
最大电机电流:6A (机制中摩擦时的峰值)、3A (持续5秒)
失速条件:在峰值电流达到1秒失速时禁用电机。
Question:
1.为 DRV8701选择 MOSFET 时、我们要关注的规格是什么?
2.我已经对上面讨论的 MOSFET 做了对比图。 大多数规格是相似的、但 TD (ON)和 TD (OFF)以及上升和下降是不同的。 这些参数是否重要? 如果是这样、根据问题1、如果有关此选择的参考指南有所帮助。
| 参数 | 新选择的 SQR50N04-3m8 | 已针对 NCE40H12K 年份进行测试 | TI 评估 CSD18532Q5B |
| 类型 | N 沟道 MOSFET | N 沟道 MOSFET | N 通道 PWR MOSFET |
| VDS (v) | 40. | 40. | 60. |
| Vgs 10v 时的 Rds (导通) | 0.0038. | 0.0036 ~ 0.004 | 0.0033~0.0043 |
| ID (A) | 50. | 120 | 172. |
| 热性能 | TO-252修订版 | TO-252. | 8VSONP |
| VGS (th)(v) | 2.5~3.5 | 1.2 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.2 |
| td (on) ns. | 11 ~ 16. | 15. | 5.8. |
| td (off) ns | 34 ~ 51. | 52. | 22. |
| 上升时间 ns | 5 ~ 8. | 18. | 7.2. |
| 下降时间 ns | 9 ~ 14. | 23. | 3.1. |
| 脉冲电流 A | 200 | 120 | 400 |
| 正向 V VSD | 0.9 ~ 1.5 | 1.2. | 0.8 ~ 1 |
3.根据 CSD18532Q5B MOSFET 规格,我正在浏览 Digikey 并找到类似的 MOSFET,它看起来也很有希望,但直到我知道我们会怀疑哪些参数。
https://www.digikey.in/en/products/detail/infineon-technologies/IRFS7530TRLPBF/4772499
此致、
MACCJAN