请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8300 您好!
我们希望使用 GVDD = 15V 且 SHx 最大为60V 的 DRV8300。 这是可能的吗?
关于这一点,我们对自举引脚相对于 SHx 的最大电压有疑问:

共有2个规格、一个规格称自举引脚的最大电压为125V、另一个规格称为21.5 (相对于 SHx)。
这是否意味着我们超出了规格? (60-12 = 48V > 21.5)
关于高侧栅极驱动引脚电压同样的问题:如果我们在 GHx 上是12V ,如果 SHx 达到60V,我们是否超出规格? (60-12V = 48V >22V)
感谢您的帮助!
此致、
Antoine