您好、专家!
就 CX 关于 DRV8251的此查询寻求您的帮助:
我一直在测试 DRV8251、以替代 ST L6201来驱动步进电机。 一切都很顺利、直到发现应用振动增大。 一个差异是、当两个输入都为高电平时、L6201的两个源 FET 均为导通、对于这种情况、可定义为"慢速衰减"、而 DRV8251的 OUT1和 OUT2作为 L、听起来这两个上部 FET 都为导通、应为等效的"慢速衰减"模式。 我是否理解正确? 为什么此模式被描述为"制动、低侧慢速衰减"、那么关于制动的注释会涉及到一些问题。
是否对振动增加的原因有任何想法?
此致、
阿奇·A·阿奇