This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:慢速衰减、需要在两个输入均为高电平时快速衰减。

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214363/drv8251-slow-decay-need-fast-decay-with-both-inputs-high

器件型号:DRV8251

您好、专家!

就 CX 关于 DRV8251的此查询寻求您的帮助:

我一直在测试 DRV8251、以替代 ST L6201来驱动步进电机。 一切都很顺利、直到发现应用振动增大。 一个差异是、当两个输入都为高电平时、L6201的两个源 FET 均为导通、对于这种情况、可定义为"慢速衰减"、而 DRV8251的 OUT1和 OUT2作为 L、听起来这两个上部 FET 都为导通、应为等效的"慢速衰减"模式。 我是否理解正确? 为什么此模式被描述为"制动、低侧慢速衰减"、那么关于制动的注释会涉及到一些问题。

是否对振动增加的原因有任何想法?

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我正在尝试了解振动的增加与 IC 电机驱动器的衰减模式的关系。 您能详细说明一下吗?

    在 DRV8251中、"制动"也称为"低侧慢速衰减"、底部两个 FET 将 OUT1和 OUT2短接至 GND。 逻辑表中的"L"表示 OUTx 为"低电平"或低侧 FET 导通。 希望这会清除困惑。

    我已经测试了 DRV8251作为 ST L6201的替代产品来驱动步进电机

    DRV8251只是一个全桥驱动器。 它不是专用的步进驱动器。 是否有理由通过专用步进驱动器来选择该器件?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    感谢您的答复。

    是否有理由通过专用步进驱动器来选择此设备?

    它被选为 ST L6201的最佳替代方案。

    当我从额外的测试中获得更多信息时、会有回应、需要几天时间。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    谢谢! 请在测试完成后告知我。

    它们是使用 DRV8251来驱动步进电机的一个绕组、还是以单向方式控制步进电机?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Pablo。

    客户正在 使用 DRV8251驱动步进电机中的一个绕组。

    73、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    明白了。 仍不确定增加的振动为什么与将 H 桥设置为低侧电流再循环有关。 我希望了解更多有关这方面的信息。 无论如何、DRV8251能够同时导通两个低侧 FET。 只要满足电流和电压要求、DRV8251就可以很好地替代 ST 器件。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    谢谢你。

    问题已得到修复、需要使用 ST L6201使用的使能信号在使能端变为低电平时将 DRV8251输入设置为低电平、以关闭 FET。

    我们有一个问题:我们 没有使用内部 PWM 并考虑将 VREF 设置为最大值5V、它被列为建议最大值5V、绝对最大值6.0V 我的应用为2.5A 峰值电流、使用0.20欧姆感测。 问题是、我们需要使用齐纳二极管为此供电、5.1V 2%的电压可产生5.2V 的最大值。 如果这是一个问题、我们将使用一个3.3V 齐纳二极管并将 Rsense 更改为0.10欧姆。

    期待您 对这些内容的看法。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    我建议为 VREF 使用最大3.3V 的电压以获得一定的余量、但5.2V 在可接受的范围内。 客户应确保 VREF 信号稳定、并且没有振荡或存在瞬态尖峰。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特