This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:VM 电源引脚烧坏

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214985/drv8870-the-vm-power-pin-is-burned-out

器件型号:DRV8870

大家好、

问题:使用时 VM 引脚烧坏。

在该脚本中、VREF 为5V、限流电阻为0.2 Ω、VM 电压为24V。 输出 PWM 信号作为信号传输、不用作负载电流小于50mA 的驱动电机。 在这种情况下、为什么很容易烧断 VM 引脚?

客户怀疑由于 VM 和接地导致电压反向。 在首次施加电源或断电时、VM 的电压比接地电压低多少会导致 VM 引脚烧毁?

在 VM 和接地端之间添加二极管 IN4007、以钳制接地电压、从而使接地不会远高于 VM。 有可能吗?

客户还尝试将 PWM 输出电流限制在0.25A 以下、方法是将 VREF 电压设置为4.6V 并将限流电阻更改为2 Ω。 但不知道它是否与 VM 引脚的烧录有关?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    ABS。 数据表中指定了 GND 引脚上的最大负电压。  它应该是-0.7V。   

    我怀疑它是反向电压或电源超过了最大值 额定 VM 电压。   

    反向电池保护:

    https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    是否存在 drv8870死区设计不当的可能性、上电时 VM 电压通过 MOS 管直接接地、然后大电流导致芯片内的 MOS 管烧断?  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    器件中内置了死区时间控制功能。  这应该是不可能的。

    此致、

    Ryan