大家好、
问题:使用时 VM 引脚烧坏。
在该脚本中、VREF 为5V、限流电阻为0.2 Ω、VM 电压为24V。 输出 PWM 信号作为信号传输、不用作负载电流小于50mA 的驱动电机。 在这种情况下、为什么很容易烧断 VM 引脚?
客户怀疑由于 VM 和接地导致电压反向。 在首次施加电源或断电时、VM 的电压比接地电压低多少会导致 VM 引脚烧毁?
在 VM 和接地端之间添加二极管 IN4007、以钳制接地电压、从而使接地不会远高于 VM。 有可能吗?
客户还尝试将 PWM 输出电流限制在0.25A 以下、方法是将 VREF 电压设置为4.6V 并将限流电阻更改为2 Ω。 但不知道它是否与 VM 引脚的烧录有关?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃