This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:独立驱动两个电机时的 SPI 配置

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214862/drv8704-spi-configurations-for-when-driving-two-motors-independently

器件型号:DRV8704

虽然 8704能够驱动两个电机、但它似乎具有 用于扭矩、ENBL、OCPTH 等的单个 SPI 寄存器。 是否有办法规避两个电机共用一个参数的限制、例如转矩和过流阈值?


o  如果您对一台电机保持在失速或制动状态并独立驱动另一台电机、您对轨电压或电机控制有何看法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio,

    Pablo 很快就会回复。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    您列出的寄存器参数适用于两个通道。 这是通过硬接线连接到 IC 中、因此不能规避。  

    数据表的第7.3.2节介绍了用于驱动两个 BDC 电机的直接 PWM 控制。 本节介绍了如何为本例中所示的非步进控制模式配置扭矩和 ISGAIN。 扭矩和 ISGAIN 仍可用于设置电流调节限制、但适用于两个 H 桥。 每个通道的参数无法单独调整。  

    user6029131 说:
    您对 当一台电机保持在失速或制动状态时、同时独立驱动另一台电机时、电压轨或电机控制有何看法?

    保持一个电机制动/失速的目的是什么? 我想了解问题所在、以便提供更准确的回答。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过电子邮件分享应用程序的更多详细信息。 在本论坛中、只需接受完全独立驱动电机的说法。 此应用完全可以采用电机正在运行而另一个电机为制动的情况。 再生能量是否会造成问题? 电机的控制方式是否存在任何可阻止此运行的限制? 我认为这两个问题都是否定的,但我需要确定性。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio,

    请发送会议邀请进行讨论。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特