虽然 8704能够驱动两个电机、但它似乎具有 用于扭矩、ENBL、OCPTH 等的单个 SPI 寄存器。 是否有办法规避两个电机共用一个参数的限制、例如转矩和过流阈值?
o 如果您对一台电机保持在失速或制动状态并独立驱动另一台电机、您对轨电压或电机控制有何看法?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
虽然 8704能够驱动两个电机、但它似乎具有 用于扭矩、ENBL、OCPTH 等的单个 SPI 寄存器。 是否有办法规避两个电机共用一个参数的限制、例如转矩和过流阈值?
o 如果您对一台电机保持在失速或制动状态并独立驱动另一台电机、您对轨电压或电机控制有何看法?
谢谢!
尊敬的 Lenio:
您列出的寄存器参数适用于两个通道。 这是通过硬接线连接到 IC 中、因此不能规避。
数据表的第7.3.2节介绍了用于驱动两个 BDC 电机的直接 PWM 控制。 本节介绍了如何为本例中所示的非步进控制模式配置扭矩和 ISGAIN。 扭矩和 ISGAIN 仍可用于设置电流调节限制、但适用于两个 H 桥。 每个通道的参数无法单独调整。
user6029131 说:您对 当一台电机保持在失速或制动状态时、同时独立驱动另一台电机时、电压轨或电机控制有何看法?
保持一个电机制动/失速的目的是什么? 我想了解问题所在、以便提供更准确的回答。
此致、
巴勃罗·阿梅特