请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8245-Q1 您好、H-Bridge 团队:
我的客户(Hitachi / Astemo)在 Iout=3A 时请求 Rdson 特性数据。
数据表规格显示 Iout=6A、因此不知道半个 Iout 是否会提高 Rdson。
如果您可以提供图7-12之类的图形/曲线、但 Iout=3A、则会很有用。
*****
此致、
石井俊久在 TIJ/East Auto