This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:Iout=3A 时的 RDSon 特性

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215650/drv8245-q1-rdson-characteristic-when-iout-3a

器件型号:DRV8245-Q1

您好、H-Bridge 团队:

我的客户(Hitachi / Astemo)在 Iout=3A 时请求 Rdson 特性数据。
数据表规格显示 Iout=6A、因此不知道半个 Iout 是否会提高 Rdson。

如果您可以提供图7-12之类的图形/曲线、但 Iout=3A、则会很有用。

*****
此致、
石井俊久在 TIJ/East Auto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石井山市

    RDSon 取决于温度和电压(图7-12中为13.5V)。  Iout 规格实际上并不相关、只是 Iout 越大、温度升高并增大 Rdson。   

    图7-12中的波形图在 Iout = 3A 时仍然有效。

    此致、

    Ryan