This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:DRV8462EVM 缺少文档?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462EVM, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214837/drv8462evm-drv8462evm-missing-documentation

器件型号:DRV8462EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8462

我正在使用 DRV8462EVM、有用户手册、原理图、BOM、软件和软件中的其他文档、但缺少很多信息、我想知道我是否忽略了一个技术文档、也许是 EVM 的数据表。  (我有器件数据表、但没有 EVM)。

开放式问题示例;


1) 1)电路板的最大输入电压 VIN 是多少?   最大芯片电压是70V、但施加电压后、电路板上会冒烟。

2) 2) A+/-和 B+/-端子用于连接步进电机(分别是-和+)的具体端子引线分配是什么?

3) 3)我是否可以通过移除 J4和/或 J8上的跳线来直接从应用电路驱动8462、以断开板载 MCU、并通过跳线将我的8462连接到右侧跳线?  或者是否有电路板设计注意事项会妨碍此功能正常工作?

4)在哪里可以找到各种测试点的定义。  我没有在原理图中看到所有定义。  我是否在那里忽视了某些东西?

如果有一份文件可以回答这些问题,请指出,否则,如果您能直接回答问题,那将会有很大帮助。


谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    很遗憾听到 DRV8462EVM 有问题、EVM 板已损坏。 感谢您联系我们。  

    1) 1)该 EVM 旨在支持 DRV8462驱动器器件的最大建议工作电压。 根据器件数据表、这是65V。 70V 是绝对最大电压、即使稍高于该电压、器件可能会永久损坏。 假定您保持了 EVM 用户指南 UG https://www.ti.com/lit/ug/slou558b/slou558b.pdf 页8中所述的电源连接器的正确极性、则仅勉强超过器件的绝对最大值可能损坏驱动器器件。 您可以从 TI 订购免费样片、并使用新 IC 对 EVM 进行返工。 此外、如果您可以告诉我您的发货详细信息(或发送电子邮件与您联系)、我可以安排将替换 EVM 发货给您。

    2) 2)这些信息在 EVM UG 附录 A、第40-41页中提供。

    3) 3)是、这是具有可拆卸跳线短路的两行接头的用途。 与板载 MCU 隔离时、该器件应与外部 MCU 配合使用。

    4) 4)所有用户可访问的测试点都在丝印中进行了标记。 未标记的测试点仅用于工厂诊断。 对于 DRV8462、除了电源和 GND 测试点外、用户还可以访问 Torque Count 测试点。 EVM UG 的第18页说明了此测试点。

    如果您要查找任何其他信息、请告知我。 谢谢你。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murugavel

    感谢您提供有用的信息。   我欢迎更换电路板、并通过电子邮件将我的收货地址发送给您。


    谢谢

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我已通知您可以使用 RMA 流程 在那里购买 EVM (例如 TI 网上商店或经销商)、并从损坏的 EVM 获得一个替代 EVM。 请使用此选项。 谢谢你。

    此致、Murugavel