主题中讨论的其他器件: DRV8462
我正在使用 DRV8462EVM、有用户手册、原理图、BOM、软件和软件中的其他文档、但缺少很多信息、我想知道我是否忽略了一个技术文档、也许是 EVM 的数据表。 (我有器件数据表、但没有 EVM)。
开放式问题示例;
1) 1)电路板的最大输入电压 VIN 是多少? 最大芯片电压是70V、但施加电压后、电路板上会冒烟。
2) 2) A+/-和 B+/-端子用于连接步进电机(分别是-和+)的具体端子引线分配是什么?
3) 3)我是否可以通过移除 J4和/或 J8上的跳线来直接从应用电路驱动8462、以断开板载 MCU、并通过跳线将我的8462连接到右侧跳线? 或者是否有电路板设计注意事项会妨碍此功能正常工作?
4)在哪里可以找到各种测试点的定义。 我没有在原理图中看到所有定义。 我是否在那里忽视了某些东西?
如果有一份文件可以回答这些问题,请指出,否则,如果您能直接回答问题,那将会有很大帮助。
谢谢。此致