This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:电流感应、HS、LS 还是串联?

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA253, INA254, DRV8412, INA240, INA241A, DRV8962
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214491/drv8412-current-sensing-hs-ls-or-in-line

器件型号:DRV8412
主题中讨论的其他器件:DRV8432INA240、INA253 、INA254、 INA241ADRV8962

您好!

我们正在为 DRV8432设计电流检测原理图,

1、在数据表中、它指出首选 HS 感测、如果使用 LS 感测、则需要小于10mΩ μ V 或小于100mV 的压降。 对于 DRV8432、电流额定值远大于 DRV8412、很难选择一个 LS 分流电阻器。 是否有任何推荐的 DRV8432电流检测策略(HS 或 LS、串联、电阻器值或分流电阻器的 BOM)?

2、我们想复制 DRV8412-C2-KIT 中的电流检测参考设计、该设计使用带有10mΩ Ω 电阻器的 LS 电流检测  、原理图中说明了布线接地(来自 GND 平面的 SHIIELDED)、这意味着什么、我如何布线 PCB 迹线?

3、我们计划使用 DRV8432作为双 H 桥(BTL)模式、并以500KHz 的频率运行;如果我们使用内联电流感应、我们应该使用哪种电流感应放大器? 差分放大器的带宽应该大于500KHz 或1MHz? 我认为"增强型 PWM 抑制"是首选功能、对吗? 我们正在考虑使用 INA240、但其带宽为400kHz、而采用"集成式分流电阻器"的电流检测放大器(INA253、INA254)的最大带宽仅为350KHz。

谢谢!

Benyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、

    1) 真的取决于你试图感应的东西和它的原因。  低侧检测的限制在于、器件的 GND 引脚与电路板接地之间的间隔不能太大。  您可能会发现以下文章很有趣。

    https://www.ti.com/lit/an/slla528/slla528.pdf

    2) 2) 这指的是 DRV8412本身的 GND 引脚。  在 GND 路径中插入检测电阻后、一端连接到 DRV8412本身的 GND、另一端连接到电路板的 GND 平面。   

    3) 3) INA241A 看起来就像它能完成工作一样。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 文档非常直观。  我发现 DRV8412没有消隐功能(tBLK)、而 DRV8962有。 DRV8962还具有 iprop。 DRV8962很值得升级。

    1) 1)在 DRV84x2数据表中、"低侧感测上的高偏置电压可能会影响器件运行。" 哪些操作/功能将受到影响? 无论 DRV8412或 DRV8432如何、只要我将 LS 感应电压保持在100mV 以下、DRV8432就能确保正常运行?  

    3) 3)在 INA241数据表中、它具有1.1MHz 的带宽以实现所有增益、并可抑制高达125KHz 的 PWM。 当以500kHz 的 PWM 频率运行 DRV84x2时、INA241是否能够进行内联电流检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)设备将损坏。

    2) 2) 是的、INA 用于内联。

    此致、

    Ryan