主题中讨论的其他器件:DRV8432、 INA240、INA253 、INA254、 INA241A、 DRV8962
您好!
我们正在为 DRV8432设计电流检测原理图,
1、在数据表中、它指出首选 HS 感测、如果使用 LS 感测、则需要小于10mΩ μ V 或小于100mV 的压降。 对于 DRV8432、电流额定值远大于 DRV8412、很难选择一个 LS 分流电阻器。 是否有任何推荐的 DRV8432电流检测策略(HS 或 LS、串联、电阻器值或分流电阻器的 BOM)?

2、我们想复制 DRV8412-C2-KIT 中的电流检测参考设计、该设计使用带有10mΩ Ω 电阻器的 LS 电流检测 、原理图中说明了布线接地(来自 GND 平面的 SHIIELDED)、这意味着什么、我如何布线 PCB 迹线?

3、我们计划使用 DRV8432作为双 H 桥(BTL)模式、并以500KHz 的频率运行;如果我们使用内联电流感应、我们应该使用哪种电流感应放大器? 差分放大器的带宽应该大于500KHz 或1MHz? 我认为"增强型 PWM 抑制"是首选功能、对吗? 我们正在考虑使用 INA240、但其带宽为400kHz、而采用"集成式分流电阻器"的电流检测放大器(INA253、INA254)的最大带宽仅为350KHz。
谢谢!
Benyuan