请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8908-Q1 大家好、
DRV8908是否 有配置序列的任何要求? 我的客户配置序列是从00h 到24h。 但是、当他们使用 一个开路负载输出调试 PCB 板时、将会出现 OLD 故障并且必须重新配置。 如果需要旧测试、配置顺序是什么? 如果不需要 OLD 测试、配置顺序是什么? 你有什么建议和建议吗? 或者、他们能否随时配置任何寄存器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
DRV8908是否 有配置序列的任何要求? 我的客户配置序列是从00h 到24h。 但是、当他们使用 一个开路负载输出调试 PCB 板时、将会出现 OLD 故障并且必须重新配置。 如果需要旧测试、配置顺序是什么? 如果不需要 OLD 测试、配置顺序是什么? 你有什么建议和建议吗? 或者、他们能否随时配置任何寄存器?
您好!
感谢您的提问。
1.如果客户不使用旧版本(OLD_CTRL1=FFh)、我建议客户写入所有寄存器设置(预期为08h 和09h)。 (并且 CLR_FLT =1作为可选建议)。 然后写入08h 和09h 以最终启用电机驱动。
2. 如果客户不使用旧版本(OLD_CTRL1=00h)、我建议客户写入所有寄存器设置(预期为08h 和09h)。 (并且 CLR_FLT =1作为可选建议)。 然后写入08h 和09h 以最终启用电机驱动。 由于 HB1-4和 HB5-8在08h 和09h 之间存在假旧故障、客户可能在某些通道上遇到了假旧故障。 然后、客户可以通过清除此复位值来清除 CLR_FLT。
注意:示例是 HB1和 HB5之间的 H 桥配置。 启用 HB1后、HB5仍然禁用。 然后,旧可以被假发现。
此致
森田真也