This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:配置序列

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214741/drv8908-q1-configuration-sequence

器件型号:DRV8908-Q1

大家好、

 DRV8908是否 有配置序列的任何要求? 我的客户配置序列是从00h 到24h。 但是、当他们使用 一个开路负载输出调试 PCB 板时、将会出现 OLD 故障并且必须重新配置。 如果需要旧测试、配置顺序是什么?  如果不需要 OLD 测试、配置顺序是什么? 你有什么建议和建议吗? 或者、他们能否随时配置任何寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    1.如果客户不使用旧版本(OLD_CTRL1=FFh)、我建议客户写入所有寄存器设置(预期为08h 和09h)。 (并且 CLR_FLT =1作为可选建议)。 然后写入08h 和09h 以最终启用电机驱动。

    2.  如果客户不使用旧版本(OLD_CTRL1=00h)、我建议客户写入所有寄存器设置(预期为08h 和09h)。 (并且 CLR_FLT =1作为可选建议)。 然后写入08h 和09h 以最终启用电机驱动。 由于 HB1-4和 HB5-8在08h 和09h 之间存在假旧故障、客户可能在某些通道上遇到了假旧故障。 然后、客户可以通过清除此复位值来清除 CLR_FLT。

     注意:示例是 HB1和 HB5之间的 H 桥配置。 启用 HB1后、HB5仍然禁用。 然后,旧可以被假发现。

    此致

    森田真也