请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 尊敬的团队:
我遇到了一个问题、即处于诊断模式的 DIAG_RESULT 和 FB_STS 仅几次变为1、否则 DIAG_RESULT 变为0 (正常)。
即使当 DIAG_RESULT 和 FB_STS 变为1时、也会根据请求正常工作。
您能告诉我们准确诊断的正确步骤和条件吗?另外、我想知道这个诊断功能是如何确定正常/异常的。
提前感谢您提供的任何帮助。
此致、
高桥义树