This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:诊断结果不一致

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214366/drv2605-inconsistent-diagnostic-results

器件型号:DRV2605

尊敬的团队:

我遇到了一个问题、即处于诊断模式的 DIAG_RESULT 和 FB_STS 仅几次变为1、否则 DIAG_RESULT 变为0 (正常)。
即使当 DIAG_RESULT 和 FB_STS 变为1时、也会根据请求正常工作。

您能告诉我们准确诊断的正确步骤和条件吗?另外、我想知道这个诊断功能是如何确定正常/异常的。

提前感谢您提供的任何帮助。

此致、

高桥义树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshiki:

    这看起来是一个重复的线程。 我将关闭该线程的这个实例、很快就会在另一个线程上收到我们团队关于您的问题的消息。

    谢谢!
    Jeff McPherson