请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350 团队、
以下哪种电流检测方法具有更好的分辨率? 您是否具有此方面的测试报告?
客户正在考虑在 LV BLDC 应用中使用此器件。

此致
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
以下哪种电流检测方法具有更好的分辨率? 您是否具有此方面的测试报告?
客户正在考虑在 LV BLDC 应用中使用此器件。

此致
布赖恩
您好、Brian、
对于上面在该图像采集中列出的两个选项、更好地控制分辨率的选项是 电阻器感测 (而不是 VDS)。
这样做的原因是、功率级上的电机相电流通过某个电阻上的压降进行检测。 在这种情况下、两张图说明您可以使用 MOSFET Rdson 电阻或 Rshunt 电阻。
Rshunt 电阻更佳、因为您可以更灵活地决定分流电阻的值、而不会影响系统的功耗性能。 例如、您可以更轻松地从1m Ω 分流器更改为0.5m Ω 分流器、除电流反馈之外的所有内容都基本相同。 但是、如果您尝试将 MOSFET Rdson 从50m Ω 更改为100m Ω、这会在传导电机电流时引入更多的功率损耗。
此外、分流电阻值不会随温度发生太大的变化(MOSFET Rdson 经常传导相电流、导致其发热、这意味着根据 MOSFET 的数据表特性、Rdson 随温度发生更严重的变化)。
希望此信息对您有所帮助!
此致、
Andrew