This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:差分电流感应的分辨率

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214438/drv8350-resolution-for-differnt-current-sensing

器件型号:DRV8350

团队、

以下哪种电流检测方法具有更好的分辨率? 您是否具有此方面的测试报告?

客户正在考虑在 LV BLDC 应用中使用此器件。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    对于上面在该图像采集中列出的两个选项、更好地控制分辨率的选项是 电阻器感测 (而不是 VDS)。  

    这样做的原因是、功率级上的电机相电流通过某个电阻上的压降进行检测。 在这种情况下、两张图说明您可以使用 MOSFET Rdson 电阻或 Rshunt 电阻。  

    Rshunt 电阻更佳、因为您可以更灵活地决定分流电阻的值、而不会影响系统的功耗性能。 例如、您可以更轻松地从1m Ω 分流器更改为0.5m Ω 分流器、除电流反馈之外的所有内容都基本相同。 但是、如果您尝试将 MOSFET Rdson 从50m Ω 更改为100m Ω、这会在传导电机电流时引入更多的功率损耗。

    此外、分流电阻值不会随温度发生太大的变化(MOSFET Rdson 经常传导相电流、导致其发热、这意味着根据 MOSFET 的数据表特性、Rdson 随温度发生更严重的变化)。  

    希望此信息对您有所帮助!  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的详细解释。 它确实很有用。