请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8912-Q1 您好、团队成员:
一位客户正在查看 DRV8912-Q1以了解其是否可用作 H/S 或 L/S 开关、目前正在询问有关低电流有源 OLD 的问题。
对于开路负载检测、应使用低电流有源 OLD 进行1mA 电平检测。 但是、数据表中的表7显示" 仅适用于低侧 FET 中流动的电流。 "这是否意味着该模式只能用于 L/S 开关? 以及是否无法检测 H/S 开关中的 OLD?
另一方面、电气特性显示 H/S 和 L/S 都可以用于 OLD 检测。 这句话对还是错?
谢谢。
Sam Lee