This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:OLD 检测的规格查询

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1213059/drv8912-q1-spec-inquiry-for-old-detection

器件型号:DRV8912-Q1

您好、团队成员:

 

一位客户正在查看 DRV8912-Q1以了解其是否可用作 H/S 或 L/S 开关、目前正在询问有关低电流有源 OLD 的问题。

 

对于开路负载检测、应使用低电流有源 OLD 进行1mA 电平检测。  但是、数据表中的表7显示" 仅适用于低侧 FET 中流动的电流。 "这是否意味着该模式只能用于 L/S 开关? 以及是否无法检测 H/S 开关中的 OLD?

 

另一方面、电气特性显示 H/S 和 L/S 都可以用于 OLD 检测。 这句话对还是错?

谢谢。

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山姆:

    这是 EC 表中的一个拼写错误。   

    本节的所有内容都是正确的:

    8.3.3.5.2低电流 OLD

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我对浪涌导致 OCP 故障发生时的恢复有其他疑问。

     

    尽管自启动后 OCP 条件(浪涌)消失、但在发出 CLR_FLT 位之前将不会自动恢复 OUTx。 是这样吗?

    是否有办法可以在发生 OCP 故障后自动恢复输出而不写入 CLR_FLT 位?

      

    此致、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山姆:

    遗憾的是、不、 您必须写入 CLR_FLT 位。

    此致、

    Ryan