This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:SPI 电机控制

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1213819/drv8244s-q1levm-spi-motor-control

器件型号:DRV8244S-Q1LEVM

您好、E2E 专家!

你好。

我有一个 SPI 型号的 DRV8244SQRYJRQ1电机驱动器芯片、我想知道我是否可以使用 SPI 控制电机的速度。  我可以使用 S_EN_IN1变量100%占空比打开  电机、但我不知道如何使电机 旋转得更慢。  控制无刷直流电机旋转速度、将 PWM 信号写入 EN/IN1引脚的唯一方法是吗、还是通过 SPI 以数字方式实现?

如果有可能、我需要知道使用哪个寄存器来控制电机转速。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指"有刷"电机、而不是"无刷"电机吗?  对于速度控制、我们推荐 使用外部 PWM 输入。  从技术角度而言、您可以通过设置和复位 S_EN_IN1位来控制速度、但您会受到 PWM 的 SPI 总线频率的限制。

    此致、

    Ryan