请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8244S-Q1LEVM 您好、E2E 专家!
你好。
我有一个 SPI 型号的 DRV8244SQRYJRQ1电机驱动器芯片、我想知道我是否可以使用 SPI 控制电机的速度。 我可以使用 S_EN_IN1变量100%占空比打开 电机、但我不知道如何使电机 旋转得更慢。 控制无刷直流电机旋转速度、将 PWM 信号写入 EN/IN1引脚的唯一方法是吗、还是通过 SPI 以数字方式实现?
如果有可能、我需要知道使用哪个寄存器来控制电机转速。
此致、
CSC