This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:使用 DRV8873H 驱动24V 直流电机

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212417/drv8873-using-drv8873h-to-drive-24-v-dc-motor

器件型号:DRV8873

大家好、

你好。

客户有一些问题:

我计划使用 DRV8873HPWPT 通过 PH/EN 模式驱动24V 直流电机。
电机峰值电流(来自规格表)为7.4A。微控制器(3.3V 逻辑电平)用于连接驱动器。 电机驱动器的原理图配置如附件所示。 启用 ITRIP 功能、禁用开路负载诊断。



我的问题是:
1) 1) nSLEEP 引脚应该上拉至+3.3V 还是 DVDD?
2) 2)我应该将 NOL 引脚连接到 DVDD 或+3.3V 吗? 因为我在互联网上看到过一些设计将 NOL 引脚连接到+3.3V。
3) 3)在 OCP 故障后、微控制器需要向 nSLEEP 引脚发送低电平信号脉冲(5us - 20us)以恢复正常运行。 我对吗?
4) 4)您能否帮助我确认随附的原理图配置(DRV8873H)? 是这样吗?
5) 5)对于2层 PCB、您是否建议在 PCB 顶部和底部使用过孔来降低热耗散?

请帮帮您。

谢谢、此致、

Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vivian:

    Unknown 说:
    1) nSLEEP 引脚是否应上拉至+3.3V 或 DVDD?

    可以使用这两者中的任何一个。

    Unknown 说:
    2)是否应该将 NOL 引脚连接到 DVDD 或+3.3V? 因为我在互联网上看到一些设计把 NOL 引脚连接到+3.3V。[/报价]

    连接到 GND 以启用开路负载诊断。 连接到 VCC (外部上拉)可禁用开路负载诊断

    Unknown 说:
    3)在发生 OCP 故障后、微控制器需要向 nSLEEP 引脚发送低信号脉冲(5us - 20us)才能恢复正常运行。 我对吗?

    用户可以配置因 OCP 故障而导致的 nFAULT 响应。 第7.3.2.3节说明了各种 nFAULT 响应。  

    Unknown 说:
    4)您能帮我确认随附的原理图配置(DRV8873H)吗? 是否正确?

    我唯一要评论的是 OUT1和 OUT2两端的电阻器和二极管。 目的是什么?  

    Unknown 说:
    5)对于2层 PCB、是否建议在顶部和底部 PCB 使用过孔来降低散热?

    可以。 特别是 IC 散热焊盘附近的 GND 覆铜区。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的快速回复。

    客户还有其他问题

    OUT1和 OUT2两端电阻器和两个二极管的用途是用于正向和反向指示器。 我将在测试期间使用它、例如、电机未连接到驱动器时。 应该没问题、对吧?

    请帮帮您。

    谢谢、此致、

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉惠市

    只要电阻器和 LED 能够处理输出上的功率下降、就没有问题。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pablo,ć

    感谢您的答复。

    客户还有其他问题:

    微控制器(3.3V IO 电平)用于连接所连接的 DRV8873电路配置。 我的问题是:

     可以为 DRV8873S 和 DRV8873H 使用附加的电路配置吗? 您能评论一下吗?

    2.是否需要为 nSLEEP 引脚添加外部上拉电阻? 或者微控制器的内部上拉是否足够?

     您可以再次帮助?

    谢谢、此致,

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    1.  我是否可以对 DRV8873S 和 DRV8873H 使用附加的电路配置? 您能评论一下吗?

    原理图没有问题。 如果您的设计中没有添加额外的大容量电容、我建议您在 VM 上添加。

    2.是否需要为 nSLEEP 引脚添加外部上拉电阻? 或者微控制器的内部上拉是否足够?

     您可以再次帮助?

    [/报价]

    nSLEEP 引脚上没有内部上拉电阻器。 只有一个下拉电阻器。 如果你想保持常开、那么一个4.7kΩ- 10kΩ Ω 上拉电阻器将起作用。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特