大家好、
你好。
客户有一些问题:
我计划使用 DRV8873HPWPT 通过 PH/EN 模式驱动24V 直流电机。
电机峰值电流(来自规格表)为7.4A。微控制器(3.3V 逻辑电平)用于连接驱动器。 电机驱动器的原理图配置如附件所示。 启用 ITRIP 功能、禁用开路负载诊断。

我的问题是:
1) 1) nSLEEP 引脚应该上拉至+3.3V 还是 DVDD?
2) 2)我应该将 NOL 引脚连接到 DVDD 或+3.3V 吗? 因为我在互联网上看到过一些设计将 NOL 引脚连接到+3.3V。
3) 3)在 OCP 故障后、微控制器需要向 nSLEEP 引脚发送低电平信号脉冲(5us - 20us)以恢复正常运行。 我对吗?
4) 4)您能否帮助我确认随附的原理图配置(DRV8873H)? 是这样吗?
5) 5)对于2层 PCB、您是否建议在 PCB 顶部和底部使用过孔来降低热耗散?
请帮帮您。
谢谢、此致、
Vivian