您好
我们要启动 DRV2511Q1EVM 进行触觉测试。
问题
1.无输出波形
2."DRV ON" LED 灯始终熄灭
过程如下
1.为 J5提供外部电源(5V)
2.将 S1从2切换到3 (将驱动器使能设置为 ON)
3.打开触觉控制台
4.按"BSL"底部=>将 USB 连接到 PC (LED D3亮起) => 发布"BSL"底部"=>触觉控制台=>帮助=> FW 更新=>""Scan Device"=>安装"DRV2511q1EVM_1p5"=>"Update"
=>固件更新成功
5."连接" =>"连接 USB"
6.控制台- DRV2511 => Wavebuilder =>"sine"=>"start wave"=> LED D5灯亮起
7.我们确保驱动器已通电并启用开启/MCU 向驱动器发送 PWM 信号
=>但驱动器不会观察输出波形、并且 LED DRV on 总是亮着
您能否检查启动流程? 谢谢你
此致