This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511Q1EVM:DRV2511Q1EVM 启动问题-驱动器无输出&驱动器上的 LED 未亮起

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2511Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212061/drv2511q1evm-drv2511q1evm-start-up-issue---driver-no-output-drv-on-led-does-not-light-on

器件型号:DRV2511Q1EVM

您好

我们要启动  DRV2511Q1EVM 进行触觉测试。

问题

1.无输出波形

2."DRV ON" LED 灯始终熄灭

过程如下

1.为 J5提供外部电源(5V)

2.将 S1从2切换到3 (将驱动器使能设置为 ON)

3.打开触觉控制台

4.按"BSL"底部=>将 USB 连接到 PC (LED D3亮起) => 发布"BSL"底部"=>触觉控制台=>帮助=> FW 更新=>""Scan Device"=>安装"DRV2511q1EVM_1p5"=>"Update"

  =>固件更新成功

5."连接" =>"连接 USB"

6.控制台- DRV2511 => Wavebuilder =>"sine"=>"start wave"=> LED D5灯亮起

7.我们确保驱动器已通电并启用开启/MCU 向驱动器发送 PWM 信号

  =>但驱动器不会观察输出波形、并且 LED DRV on 总是亮着

您能否检查启动流程? 谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jax、您好!

    当您连接到 Haptic Control Console 时、可以点击 GUI 面板上的"Enable"开关吗?

    如果可行、请告诉我、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过程如下

    添加进程------------------------------------------------------------------

    5.5. Haptic Control Console:点击 GUI 面板上的"Enable"开关=> DRV On (D4)指示灯亮起

    5.6.触觉控制台:将 PWM 设置为50%、频率 转换为 谐振频率

    5.7 触觉控制台:标准驱动程序=>点击"PWM Playback"

    =>它将正常工作。

    =>感谢您