主题中讨论的其他器件: DRV8432、 DRV8962
DRV8462是否是 DRV8432的替代选项?
我觉得由于 DRV8462是专有的步进电机驱动器、因此它对于有刷直流电机控制不适用。 是这样吗?
谢谢。
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Steve、您好!
yanbin hu 说:DRV8462是否是 DRV8432的替代选项?
正确、DRV8462 (采用 DDV 封装、IC 顶部有外露散热焊盘)可以替代 DRV8432。
yanbin hu 说:我觉得由于 DRV8462是一款专有的步进电机驱动器、因此它不适用于有刷直流电机控制。 这是否正确?
DRV8462主要用于步进驱动、但它有一个姊妹器件(DRV8962 (还提供 DDV 封装)、即有刷直流驱动器。 DRV8962是四路半桥驱动器、每个半桥都有一个专用的输入控制引脚。 如果您只有一个 MCU PWM 通道、我推荐具有更简单控制方案且只需要一个 PWM 信号的其他器件。 为了缩小选择范围、您能回答以下问题:
负载的最大电流和电压是多少?
最大 PWM 开关频率?
有任何特定功能吗?
此致、
巴勃罗·阿梅特
有许多文章建议更换 DRV8432。 也许 TI 可以提供一份概述如何升级 DRV843的技术文档。 我能否在这篇文章中包含我们的要求?
负载的最大电流和电压是多少? 负载可处理的最大峰值为8A RMS 和25A (或21A)、额定电压介于15V 和30V 之间。
最大 PWM 开关频率是多少? 我们使用 C2000和 FPGA 来控制音圈、这需要快速而平稳的控制。 我们倾向于采用与 DRV8432类似的规格、PWM 频率为500kHz、死区时间为5ns、传播时间为38ns。
我们更倾向于通过集成电流检测来实现电流限制和短路保护。 另外、还需要可实现具有手动调优快速衰减和慢速衰减的直接半桥控制、以及制动功能。
巴勃罗
需要如下:
最大负载约为8A (并联2个半桥)。 我们将替换 DRV8432,因此所需的最大工作电压为52VDC (与 DRV8432相同)。
需要双全桥、并能够在并行运行模式下配置全桥。
最大频率与 drv8432 500kHz 相同。
您能否告诉我、DRV8462 驱动有刷直流电机需要哪种硬件配置。
我们只有2个从 MCU 到驱动器的 PWM 访问。 无 SPI 访问。
此致、
Steve