This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:是否替代 DRV8432?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211858/drv8462-drv8432-replacement

器件型号:DRV8462
主题中讨论的其他器件: DRV8432DRV8962

DRV8462是否是 DRV8432的替代选项?

 

我觉得由于 DRV8462是专有的步进电机驱动器、因此它对于有刷直流电机控制不适用。  是这样吗?

谢谢。


Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我们只有 来自 MCU 的 PWM 控制来控制 H 桥、不确定 对 DRV8462的 HW 接口 M0和 M1应用 PWM 是否可行。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    yanbin hu 说:
    DRV8462是否是 DRV8432的替代选项?

    正确、DRV8462 (采用 DDV 封装、IC 顶部有外露散热焊盘)可以替代 DRV8432。

    yanbin hu 说:
    我觉得由于 DRV8462是一款专有的步进电机驱动器、因此它不适用于有刷直流电机控制。  这是否正确?

    DRV8462主要用于步进驱动、但它有一个姊妹器件(DRV8962 (还提供 DDV 封装)、即有刷直流驱动器。 DRV8962是四路半桥驱动器、每个半桥都有一个专用的输入控制引脚。 如果您只有一个 MCU PWM 通道、我推荐具有更简单控制方案且只需要一个 PWM 信号的其他器件。 为了缩小选择范围、您能回答以下问题:

    负载的最大电流和电压是多少?

    最大 PWM 开关频率?

    有任何特定功能吗?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多文章建议更换 DRV8432。 也许 TI 可以提供一份概述如何升级 DRV843的技术文档。 我能否在这篇文章中包含我们的要求?

    1. 负载的最大电流和电压是多少? 负载可处理的最大峰值为8A RMS 和25A (或21A)、额定电压介于15V 和30V 之间。

    2. 最大 PWM 开关频率是多少? 我们使用 C2000和 FPGA 来控制音圈、这需要快速而平稳的控制。 我们倾向于采用与 DRV8432类似的规格、PWM 频率为500kHz、死区时间为5ns、传播时间为38ns。

    3. 我们更倾向于通过集成电流检测来实现电流限制和短路保护。 另外、还需要可实现具有手动调优快速衰减和慢速衰减的直接半桥控制、以及制动功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    需要如下:

     

    最大负载约为8A (并联2个半桥)。 我们将替换 DRV8432,因此所需的最大工作电压为52VDC (与 DRV8432相同)。

    需要双全桥、并能够在并行运行模式下配置全桥。

    最大频率与 drv8432 500kHz 相同。

    您能否告诉我、DRV8462 驱动有刷直流电机需要哪种硬件配置。

    我们只有2个从 MCU 到驱动器的 PWM 访问。 无 SPI 访问。  

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此应用采用有刷直流电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    实际上、考虑一下 DRV8 9. 62英寸 DDV 封装将是更好的选择。

    除了最大频率外、DRV8962还符合您的所有需求。 最大频率为250kHz。 您是否计划恰好以500kHz 的频率进行驱动?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo/Steve:  

    并联输出是否会将驱动电流增加至20A。

    此致、
    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun,

    理想情况下、这是因为 RDSon 被减半、但除非有足够的散热器、否则热限制会阻止它达到接近20A 的电流。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pablo