This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428:奇怪的输出行为

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212186/drv8428-strange-output-behavior

器件型号:DRV8428

我的驱动器设置后收到额外的输出。 我将仅在500Hz 或2ms 的周期范围内运行驱动器、以1ms 的高步进信号最大速度。 在除500Hz 或周期>2ms 之外的任何速度下、电机听起来运行不干净。 在所有速度下、我都可以获得如下图所示的输出。 我在不同的电机上进行过这种尝试、结果也是一样的。

图1原理图

图2、GPIO 的 STEP 脉冲

图3、A+(黄色)、A-(紫色)

图4、A+(黄色)、放大 x1

图5、A+(黄色)、已缩放 x2

图6、A+(黄色)、放大了 x3

图7、A+(黄色)、脉冲持续时间内的较高频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    感谢您的提问。 我将在下周提供反馈。

    好的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay。 如果您有可能的解决方案、请告诉我。

    谢谢。
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    只是为了确认一下、您是打算以100%的功率和智能调优纹波控制正确地驱动电机?

     另外、如果电机运行平稳但运行不正常、您能否提供相位输出电流波形?

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    只是为了确认一下、您是打算以100%的功率和智能调优纹波控制正确地驱动电机?

    可以

    另外、如果电机运行平稳但运行不正常、您能否提供相位输出电流波形?

     除非我可以通过其他方式向您展示或我可以提供其他信息、否则我的示波器仅限于我所使用的设备、而我的示波器不具有该功能。 我尝试了一个1欧姆的分流器并测量了示波器上的差异、但它不能提供太多的功率、我总共只使用了两个探针。

    谢谢。
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我所使用的电机的通用规格。 我的原理图中有什么问题吗?

    NEMA 11:11hs12-0674d-E22-300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    要测量混合步进电机中的电流、使用下面这样的低电流探针就足够了。

    https://www.amazon.com/Hantek-CC-65-Multimeter-Current-Connector/dp/B06W2KFZLW

    对于该电机和该驱动器、我将使用24VDC 电源电压、16微步进模式或更高模式、并尝试所有可用的智能调优模式。

    请监控 IC 温度、它采用小型 WQFN 封装、需要良好的 PCB 布局设计。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    正如 Grzegorz 建议的那样、我建议使用更高的微步进模式来查看这是否有助于您的情况、因为这通常用于减少共振。  

    我建议一开始也将驱动器电压增加到12V。

    有关我们如何设计 EVM 的更多信息、请参阅: https://www.ti.com/tool/DRV8428EVM

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grzegorz:

    感谢您提供的信息。 我将抓住其中一个探头。 我打算改用24V 电源、但不确定它是否会放大这个数字。 但我会确保遵循热设计方面的布局指南。

    谢谢。
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢你的帮助。 我将转向24V 电源、但就像我告诉 Grzegorz 一样、我不确定它是否会增加这种共振。 无论如何、它仍然运行良好、但只是有很大的噪声。 我将使用它来检查其他硬件配置。

    谢谢。
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    从5V 缓慢移动到24V 是最安全的方法。 您的电机具有相当低的 RL 恒定时间、较高的电源电压是较高的开关频率必须确保在低速和静止状态下保持电流调节。 您可能遇到了以下问题之一:

    -低速谐振-微步进和适当的衰减模式应该会有所帮助

    -中等不稳定-增加供电电压应使其移动到更高的速度,电机的机械负载和适当的衰减模式也可能有帮助

    -电流调节噪音/问题-改变衰减模式可能会有所帮助。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 这对我大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    很高兴知道您能够找到一些后续测试步骤。

    如果遇到同样的问题、或遇到不同的问题、可以随时重新打开此主题。

    此致!

    Akshay