This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:VDD 在内部是否独立于 VM?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212567/drv8243-q1-is-vdd-internally-independent-of-vm

器件型号:DRV8243-Q1

团队成员、您好、可以帮助我解决这个问题。

DRV8243 SPI-P 型号具有 VDD 引脚、但 SPI-S 型号没有。 客户想知道打开或关闭 VM 是否会导致数据丢失或 SPI 复位? 从我所处的位置来看、对于 SPI-P 型号、VM 只是电机电源、另一个内部电源为 VDD、VM 独立于 VDD、因此上电或下电 VM 不会影响 SPI 数据。 但对于 SPI-S 型号、VDD 来自 VM、因此 VM 电源会影响 SPI 数据、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nFault 功能来自内部 VDD 电源、因此对于 SPI-P 型号、无论 VM 电压如何、故障功能均是正常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的。  "P"型号的理念是、如果 VM 降至 UVLO 阈值以下、稳定的 VDD 电源可以确保 SPI 寄存器中的内容有效。   

    对于"S"变体、逻辑将按照您的建议与 VM 一起折叠。

    nFAULT 功能是逻辑的一部分、与 VM 无关。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、谢谢