请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 团队成员、您好、可以帮助我解决这个问题。
DRV8243 SPI-P 型号具有 VDD 引脚、但 SPI-S 型号没有。 客户想知道打开或关闭 VM 是否会导致数据丢失或 SPI 复位? 从我所处的位置来看、对于 SPI-P 型号、VM 只是电机电源、另一个内部电源为 VDD、VM 独立于 VDD、因此上电或下电 VM 不会影响 SPI 数据。 但对于 SPI-S 型号、VDD 来自 VM、因此 VM 电源会影响 SPI 数据、对吗?